This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120EVM:连接3线和4线 RTD ADCPro 设置

Guru**** 2924820 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120EVM, ADCPRO, ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1102655/ads1120evm-connecting-3-and-4-wire-rtd-adcpro-settings

器件型号:ADS1120EVM
主题中讨论的其他器件: ADCProADS1120

您好!

我一直在使用 ADS1120EVM 尝试通过 USB 连接到 ADCPro、但我没有发现该程序获取的数据有多成功/有意义。

目前、我确实认为这可能是 ADCPro 的配置问题、也可能是接线错误。 是否有人使用 EVM 和 ADCPro 启动并运行3/4线 RTD?

如果需要、我可以提供接线图等。

此致、

Tyson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tyson、

    ADS1120EVM 用户指南 第5.2.3节对连接进行了一些说明。  我还建议查看 ADS1120数据表中的 RTD 应用电路。   《RTD 测量基本指南》中还提供了一些有用的信息。

    通常会引起一些混淆、因为 ADS1120不会随温度直接测量 RTD。  ADS1120根据电压基准测量值。  但是、如果 RTD 由 IDAC 进行激励、并且基准也由同一激励源建立、则可以计算电阻、该电阻可转换为温度。  上述文档对此进行了说明。

    如果您向我发送您正在使用的连接和 ADS1120配置设置 、我可以提供更多直接帮助。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您提供这些信息、我查看了 ADS1120的数据表、以了解应从何处着手、并且与4线的连接方式存在一些冲突、因此在数据表中、 建议不要连接 AIN2、但在提供的《基本指南》中、建议使用所有4个模拟输入。

    尚未对电路板进行任何修改、但我知道需要添加一些电阻器、例如 R3和 R30、但我不确定如果我使用 EVM 上的所有 GPIO 接头、是否需要这些修改。 我使用了偏置电阻为680欧姆的试验电路板。

    电流连接图:

    ADCPro 配置:

    此致、

    Tyson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tyson、

    最小电压基准值为0.75V。  因此、500uA 和680欧姆电阻将产生一个对于 ADC 来说太小的电压。  因此、您需要增大电阻值或将 IDAC 输出设置为1.5mA。  确保 VREF-(J4-9)接地、以便电流路径完成。  

    多路复用器应设置为 AIN1/AIN0、基准选择应由外部专用 REFP0/REFN0而不是 AIN0/AIN3。  其余连接似乎正常。  您可以使用 DMM 检查电路中的电压、以确保电流路径完整且基准电阻器电压 处于预期值。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    再次感谢。 我测量了基准电阻器两端的电压、结果为3.3V、并获得接近最大值的读数、即32767、我认为这不正确、我将仔细检查接线、并告诉您我是否出错。 我需要在 R3中放置一个基准电阻器、还是能够通过试验电路板从外部连接 RREF? EVM 板上是否需要调整任何其他东西、例如跳线放置或其他电路板修改?

    谢谢、

    Tyson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tyson、

    您似乎缺少接地连接。  您不需要使用 R3、而是可以使用接头连接、但还必须提供从 REFN0到接地的连接。  无论使用 R3电阻器还是接头、都是如此。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的帮助、在确定 RTD 的输出和确定电压输出与温度相关的方面仍然没有取得太大的进展。 检测到的传感器输出 非常不稳定、很难知道情况是否正确或只是测量噪声。 我们在沸水中和冰冷水中放置 RTD 进行了简单的测试、以查看测量值的差异、以查看是否有任何有助于获得稳定/极化读数的东西、但结果仍然难以确定。

    我确实将其连接到了一个定制 PCB 板、该 PCB 板具有由微控制器控制的 ADS1120并使用了对其进行 SPI 写入的功能。 ADS1120的输出与之前提到的开发板的结果类似、因此我们不太确定问题是什么。 我们已将 ADS1120用于其他应用、因此我们确定芯片是否工作(惠斯通电桥)、因此它应该只是需要更精细调节的配置。  

    如果有人将 ADS1120用于 RTD、这会很好、但我没有找到太多相关资源。 只要知道 ADS1120的预期输出以及从输出中获取和推断数据的过程、 就会对我们大有帮助。 如果数据表之外有一个示例、请告诉我。

    此致、

    Tyson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tyson、

    您是否实际阅读 并查看了《RTD 测量基本指南》中的电路和说明?  此外、我建议执行以下操作:

    1. 拆下 RTD 并在其位置使用短接线。
      1. 通过测量 VREF 电阻器两端的电压、验证所有电流是否均为所需电流。
      2. 确保 GUI 选择正确的基准。
      3. 确认短路输入噪声响应正确。
    2. 接下来、用固定值电阻器替换短路。  最好使用具有低温度系数(低漂移)的引线式精密电阻器。
      1. 通过测量 VREF 电阻器两端的电压、验证所有电流是否均为所需电流。
      2. 确保 GUI 选择正确的基准。
      3. 验证噪音是否未超过先前的测试。
      4. 验证结果电阻测量值是否计算为电阻匹配值。

    使用短接输入可对您的配置和设置进行基线测量。  使用固定电阻值可消除噪声拾取方面的许多问题。  我认为您看到的部分问题与所有外部跳线和连接的导线的天线影响有关。  使用固定的电阻值有助于隔离接线、以查看导致问题的问题并提供基线响应。  

    ADS1120EVM 上没有真正的模拟输入滤波、因此您可能需要移除一些0Ohm 组件、并替换为测量 RTD 和基准输入的 ADC 输入的串联电阻。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的善意帮助、我能够让4线 RTD 使用您提供的故障排除方法。 噪声肯定是主要问题、通过减少所需的布线数量并通过使用固定的电阻器值来参考基线响应来规避噪声。  

    此致、

    Tyson