This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:关于 AIN 输入电压

Guru**** 2515395 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1104933/ads1015-about-ain-input-voltage

器件型号:ADS1015

各位专家:

在 FSR = 4.096V 的情况下、我对 AIN 电压有疑问。

如果 AIN 输入电压超过4.096V、器件是否会衰减?

标记 VDD+0.3V 或更高电压时、器件会损坏、对吧?

谢谢、
Yamanaka 的 Hiroyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyuki-San:

    感谢您的提问! 如数据表表7.1所示、如附件所示、绝对最大模拟输入电压为 VDD+0.3V。 不应使用大于此值的输入电压、因为它可能会损坏器件。 低于绝对最大值但 超过 FSR 的输入电压不会损坏器件、但会导致输出削波。

    此致、

    Samiha Sharif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha Sharif:

    感谢您的回复! 从我们收到的答案中、我们能够了解 ADS1015的特性。

    此致、

    Yamanaka 的 Hiroyuki