This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B04-Q1:ADS131B04-Q1的误差校准建议

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131B04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1105050/ads131b04-q1-error-calibration-suggestion-for-ads131b04-q1

器件型号:ADS131B04-Q1

各位专家:

ADS131B04-Q1在客户端进行评估。 该器件用于 EV/HEV 的 BMS。 客户需要获取模拟输入的精度数据。 它们需要对 ADC 进行校准。  

您能否对当前解决方案进行评论并为我们提供校准方法的建议? 谢谢。

客户中使用的方法有:  

一个通道连接到基准电压、其余通道用于检测。  

一个通道连接到基准电压(例如:REF5030-Q1)、所有误差信息和 补偿值  均由该通道计算。  此误差信息和补偿用于 其余通道。  

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    您能否对当前解决方案进行评论并为我们提供校准方法的建议? 谢谢。

    我们有一个很好的 TIPL 视频、其中讨论了增益和偏移误差的校准、可在 以下位置找到:https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-understanding-and-calibrating-offset-and-gain-adc-systems?context=1139747-1140267-1128375-1139104-1134080 

    可以使用相应 CH1_CFG (或 CH2_CFG 等)寄存器中的 MUX0[1:0](或 MUX1、MUX2等)位来校准偏移、以使输入短路。 然后、可以使用 OCAL1_MSB 和 OCAL1_LSB (或 OCAL2_xxx 等)应用偏移因子。 请注意、一些用户希望在校准期间对多个点求平均值以降低噪声。

    对于增益校准、培训期间的一个要点不是选择输入电压与输出代码范围的非线性区域或非线性区域中的值。 无论如何、如果外部基准电压接近或超过 ADC 满量程范围(FSR)的边沿、我不建议使用该外部基准电压。 在这种情况下、REF5xxx 系列 将无法工作、因为它超出了所有可能的 FSR 选项(即 2.048V >+1.2V 或-1.2V)。 请注意、内部测试信号模式对于校准不有用、因为实际输入电压未知。

    然后、在使用方程之后、可以使用 CHN_GCAL_MSB 和 CHN_GCAL_LSB 来校正增益。

    最棒的

    Cole