This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118-Q1:如何计算模拟输入到数字数据输出之间的时间

Guru**** 2532570 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1105047/ads1118-q1-how-to-calculate-the-time-between-analog-input-to-digital-data-output

器件型号:ADS1118-Q1

各位专家:

对于 ADS1118-Q1、如何计算模拟输入到数字数据输出之间的时间? 请就此提供帮助。 因此、我可以向客户提供反馈。 谢谢。

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    感谢您提出这个问题、我们一定能够在这方面提供帮助。 让我与团队进行交谈、并在下周的星期三或星期四左右获得回复。 很抱歉、美国周一有假期、很多人现在都在休假。 我要求您和客户的耐心。

    谢谢、

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Songzhen、

    感谢您的提问。 模拟输入和数字数据输出之间的总时间将是/DRDY 低电平转换为高电平然后再次变为低电平所需的时间。 这也等于  用户编程数据速率的倒数。 数据速率可由用户编程为8、16、32、64、128、 250、475或860SPS。

    此致、

    Samiha.