This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8634:ADS8634SRGER

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8634, ADS8664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1105763/ads8634-ads8634srger

器件型号:ADS8634

我使用 的是 ADS8634SRGER。 我将 ADC SPI 连接到 ESP32-W房-32 BLE 模块。  请查找修改后的 ADC 电路图。 1)引脚23和24通过10uF 电容器连接。 是否需要连接到 GND? 2) 2) 22号引脚应根据电路上拉? 3) 3)如何知道 ADC 是否在内部基准上工作? 它是否使用内部基准默认值? 如果 ckt 有任何错误、请告诉我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6786.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    请查看以下我的答案:

    1. 引脚23应直接连接到 AGND 接地层。 请参阅数据表中的图74。
    2. 引脚22是默认情况下的输入引脚、低电平有效断电、因此应通过上拉电阻器将该引脚上拉至 DVDD、因为您不希望器件处于断电状态。
    3. 器件上电后、内部电压基准默认断电、请参阅数据表第54页 ADS8634辅助配置寄存器中的位2。 您必须通过对 Aux-Config 寄存器进行编程来开启内部电压基准、然后您将能够从下一帧的引脚24上看到2.5V 电压。

    关于 原理图、建议为 AGND 和 DGND 使用实心接地层。如上所述、引脚23应与接地层短接。 引脚22 (AL_PD)应上拉至 DVDD 而非 AVDD。 可能需要输入运算放大器驱动器、具体取决于您的 ADC 采样率和输入信号。 您将 HVSS 接地、因此您将无法对双极信号进行采样。

    我建议 您将 ADS8664用于您的设计、这是一款12位4通道输入 ADC、具有许多特性和优势、包括集成 ADC 驱动器和单个5V 电源、支持+/-10.24V 双极、0-10.24V 或0-5.12V 单极输入范围。

    此致、

    戴尔