您好!
我有一个定制 PCB、其中 ADS124S06通过 SPI 与非板载处理器进行通信。 我们将 CS#引脚接地、将 RESET#连接到高电平、并且我探测了逻辑 VDD 和模拟 VDD 引脚、它们的读数正确。 为清晰起见、下面是原理图。
当我们尝试通过 SPI 总线进行通信时、会出现此问题。 以下是逻辑分析仪结果。
可以看出、我们要么接收到无效数据、要么根本不接收任何数据。 一个可能的问题可能是我们的芯片选择引脚被连接至 START/SYNC 引脚、但是将这个引脚悬空或将其连接至低电平仍然会导致同样的问题。 实际的 kicker 是允许我们读取/写入寄存器的器件(但未进行转换)、但随后突然停止、没有明显的原因。
非常感谢您的帮助、感谢您的参与!
Justin