This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08B:ADS114S08B 基准检测

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08B, ADS114S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1105798/ads114s08b-ads114s08b-reference-detection

器件型号:ADS114S08B

我想知道 ADS114S08B (版本 B)是否包含基准低电压检测。

ADS114S08B 数据表和 SBAA287–2018年5月 UnderstandingDifferencesBetweenthe ADS114S06和 ADS114S08StandardandCost-OptimizedVersions 文档中有关此功能可用性的信息存在冲突。

此致。

Frederic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    感谢您将此事提请我们注意。  数据表始终是最准确的特性和功能来源。  成本优化型和标准型均可在外部基准电压低于300mV 的情况下进行低电压检测。  但是、只有标准版本允许监控1/3的第二阈值电平·(AVDD–AVSS)。

    此致、

    Bob B