This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1113:器件无输出

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1104025/ads1113-no-output-from-device

器件型号:ADS1113

各位专家:

客户在使用此部件进行设计时遇到问题。

如果它们将地址设置为0x48/0X49、则部件工作正常、但如果它们将地址连接到 SCL/SDA (0X4A/4B)、则部件不工作。

在数据表中、有一条注释说明:"首先使用 GND、VDD 和 SCL 地址。 如果 SDA 用作器件地址、则在 SCL 线路变为低电平后、将 SDA 线路保持低电平至少100ns、以确保器件在 I2C 通信期间正确解码地址。"  客户在 SDA 和 SCL 之间有700nSec > 100nSec、但 仍然没有 ADS1113的输出。

我附上了两张图片供参考。

我希望您能帮助解决这个问题。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    在 SCLK 变为低电平后、SDA 需要保持低电平至少100ns。 在示波器图像中、SCL 是黄色迹线、对吧? 如果是这样、我们需要检查从 SDA 的第一个下降边沿到第一个上升边沿的时间。 那么、CH 上的光标。 4需要移至 SDA 的第一个上升沿。 对它进行双目测、看起来应该可以、但测量仍然很好。  

    此外、原理图显示了 ADDR 引脚上的两个10kohm 电阻器。 我假设这是为了在拉高和拉低时检查地址。 当 ADDR 引脚连接到 SDA 时、是否安装了这些电阻器?

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的支持。 以下是客户提供的更新:

    我向您发送了原理图、默认情况下、地址连接到 SDA、两个10K 欧姆电阻器未组装(N)。

    在这种情况下,该地址 连接到 SDA,尽管在 SCL 线路变为低电平后,我们将 SDA 线路保持低电平至少100ns,但它不起作用。

    地址= SDA -> (~500ns)

    我不明白的是,如果我重新处理 SCL 并将其连接到地址,它仍然不起作用!!?

    地址= SCL -> (~440ns)

    只有当我确实返工并且 我们连接上拉或下拉至地址时、器件才会正常工作

    希望很快能收到您的回复。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    感谢您的回答。 我们现在将使其脱机。  

    此致、

    Aaron