This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5482:Rx 信号从下电上电到下电上电的同步

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5482, DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1104672/ads5482-synchronisation-of-rx-signal-from-power-cycle-to-power-cycle

器件型号:ADS5482
主题中讨论的其他器件: DAC3482

大家好、

  我们正在尝试在定制板中实现 TX 和 RX 锁相。我们在 TX 侧有一个 DAC3482、在 RX 侧有一个 ADS5482。

 我们希望实现 Rx 信号相对于 TX 信号从下电上电到下电上电的恒定相位差。

 我们已使用触发信号作为参考来测量 TX 信号延迟(我们在 DAC 中使用 FIFO 旁路方法来测量)。 每次都是固定的。

我的问题是这个 ADC 是否支持从下电上电到下电上电的同步、我在数据表中找不到任何说明。

如果支持、应执行的步骤是什么?

--

谢谢

巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    我们目前正在为您研究这一问题、希望很快就能得到解答。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    查看数据表后、不会调用您寻求的同步功能。  但是、ADC 具有5个时钟周期延迟、您可以在每次循环通电时考虑该延迟。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

      感谢您的回复。毫无疑问、这5个时钟周期的延迟在每个电源周期中都是固定的、还是会有所不同?

    谢谢,

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    没有变化。 它是器件流水线架构固有的。

    谢谢、

    Drew