This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:关于校准

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1105068/dac8775-regarding-calibration

器件型号:DAC8775

大家好、

  1. DAC8775是否提供单个通道校准或所有通道共享相同的校准数据? 我注意到、所有通道都共用一个分别用于增益和偏移的寄存器?  
  2. 如果对 Q1是、则所有通道共享通用校准数据、 其他3个通道相对于经过优化校准的所选通道会出现多少偏移/增益误差?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Py、


    DAC8775为每个通道提供单独的通道校准。 它的设置类似于 DAC 数据寄存器。 首先选择通道、然后设置数据。 该通道通过 DAC 寄存器0x03进行选择、然后您将在0x09和0x0A 写入增益校准和偏移校准寄存器。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    谢谢你。

    • 客户能否选择仅校准一个通道并 将校准数据复制到其他3个通道?
    • 这是否有助于提高其他3个通道的精度?  
      • 如果是、校准后的通道的预期误差是多少?  
      • 如果没有、我想我们应该建议客户不要执行此类校准。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Py、

    增益误差和偏移将独立于通道间。 因此、每个通道的增益和偏移校准值可能不同。 我不希望一个通道校准有助于其他通道校准。

    吴约瑟