This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:打开/关闭 AVDD 电源

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1104994/ads1232-switch-on-off-avdd-supply

器件型号:ADS1232

我们使用半桥传感器、每10分钟取样一次。

半桥像 电位器(5k)一样从0摆动到 Vcc。

Q1>在 PWDN 处于低电平后、打开/关闭 AVDD 以节省功耗是否正常?

Q2>我们为 AIN-N 放置分压器、因为我们的传感器是半桥。您还有其他建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jung、

    欢迎访问 TI E2E 社区。

    您可以打开/关闭 AVDD、但根据数据表中的图8-15、您需要在 AVDD 的每个电源周期后执行完全复位。  此外、如果您使用偏移校准功能、则还需要在每个下电上电后执行此操作。

    我认为分压器应该起作用。  我建议使用与半桥中的典型值相同的电阻值。

    此部件的主要支持工程师正在休假、返修时可能会有一些其他建议。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jung、

    对 Keith 已经说过的话、我没有太多的补充。 关闭 AVDD 时、应首先将 PDWN 引脚设置为低电平。  重新施加 AVDD 时、PDWN 引脚应保持低电平、直到电源按照 Keith 所说的图8-15变为稳定为止。  表8-13给出了所需的时序。

    分压器允许以伪差分方式进行测量、从而增大整体动态范围。  使用此方法唯一的潜在问题是电阻值随温度的任何漂移。

    此致、

    Bob B