This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC128S085:故障问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC128S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1105515/dac128s085-glitch-issue

器件型号:DAC128S085

大家好、

我的客户正在评估 DAC128S085、他们遇到以下问题、您能不能提供一些意见?

谢谢!

客户发现、当他们通过 MOS 控制电路为恒定电流梯加电时、在90mV 到下一个电压阶跃时会发生毛刺脉冲。

请问您是否知道干扰的原因? 您是否有避免干扰的建议? 塔克克克!

下面是原理图。

输出电流为0A→100mA、DAC 输出为0V→300mV、DAC 以10个阶跃上升、每个阶跃为30mV。
黄色:V_ISETB1;蓝色:恒定电流
黄色:V_ref;蓝色:恒定电流
以下是移除恒流控制后的 DAC 输出波形:
通过软件断点逐一发送:
输出电流为0A→100mA、DAC 输出为0V→300mV、DAC 以20个阶跃上升、每个阶跃为15mV。
其他波形:
红色:SCLK;黄色:DIN
此致、
Ivy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您可以从数据表中的图21中找到毛刺脉冲数据。  输出端的简单 RC 滤波器 有助于减少毛刺脉冲、并增加稳定时间的成本。