This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS41B29:ADS41B29

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1102441/ads41b29-ads41b29

器件型号:ADS41B29
主题中讨论的其他器件:ADS5407

你(们)好

我非常好奇、为什么当我仿真数据表第26页所示的 AS41B29的内部输入电路时、我不会得到第48页所示的图。  要么您没有定义什么、要么我搞错了仿真、但我对此相当有经验(或者我认为)。 下面是 Keysight Genesys 中的电路

下面是 Genesys 和 ADS 在 s11中的比较、因此仿真器不是问题

这里是您在纸张中探测到的内容与实际仿真产生的内容(即 我只是把 Zin 的真实部分放在这里)。  亮蓝色是纸张、深蓝色是我所仿真的:

我真的想用一个电路来模拟复杂的输入 Rin 和 Cin。  您能告诉 我我出了什么问题和/或您是如何对此进行仿真的、因为该电路不代表您所展示的内容吗?

谢谢、

NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    上面的电路是寄生的简化模型、而不是实际设计的确切晶体管模型。 TI 无法向您发布用于仿真的实际设计文件、因为它是我们的 IP。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不是在使用 TI IP、但我认为当您展示具有如此多组件的等效电路时、它实际上应该与您期望看到的结果相匹配。  这两者之间的差异很大、实际上、我最好不要对其进行仿真、并假定一个平坦的数字。  我认为这是一个问题、我也看到您生产的其他 ADC、如 ADS5407、也会出现这种情况。   

    我已经设法根据原理图第49页上的图构建了一个 Z11模型、这是我应该首先做的事情。  此信息不适用于其他 ADC、还是? 例如、您是否有 ADS5407的 Rin 和 Cin 波形图?

    谢谢、

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    我与设计人员讨论的理解是、由于存在晶体管开关、ADC 前端具有非常动态的特性。 尽管如此、我们仍在内部进行检查、并将返回给您。 由于这些产品是相当传统的产品、因此需要时间才能找到答案。 请理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    根据芯片设计人员、不可能将瞬态模型完全收敛到静态模型中。  这是学术和行业中已知的限制。 由于 ADC 本身是具有奈奎斯特属性的采样器件、因此这些模型是近似的。 它不是所有晶体管在没有开关的情况下偏置的传统运算放大器电路(即时钟)

    您可能会看到以下模型作为示例:

    https://www.ti.com/product/ADS62P49#design-tools-simulation