This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600RB:有关开发板功能的问题

Guru**** 2887030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600RB, WAVEVISION5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103225/adc12d1600rb-questions-about-dev-board-capabilities

器件型号:ADC12D1600RB
主题中讨论的其他器件: WAVEVISION5

你(们)好。

我对 ADC12D1600RB 有一些问题。

·       ADC12D1600RB S/W (WaveVision)是否与 Windows 10 20H2兼容?

·       WaveVision 能否在文本文件中导出采样波形?

·       TI 是否具有允许将 ADC12D1600RFRB 连接到 Python 应用的 Windows/Python API?

·       在单通道/交错模式下是否可以实现3.2Gbps 的采样率? (数据表有点混乱)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    1.是的,您可以通过禁用驱动器签名过程将 Wavision 用于 Windows10。 下面是过程。 请访问窗口7 instructions.e2e.ti.com/.../50525.Disable-Driver-Signing-Enforcement-Windows-8-10.pdf

    2.是的,您可以将数据导出为 CSV 文件。

    没有可用的 Python 支持。  

    4.是的、3.2Gsps 采样只能在单通道/交错模式下进行(数据表中的 DES 模式)。 您将提供频率为1.6GHz 的时钟、而处于 DES 模式的 ADC 使用时钟信号的上升沿和上升沿以及上升沿来以两倍的时钟速率(3.2Gsps)进行采样。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您的详细回答。 还有几个问题需要回答。

    在我们的应用中、我们需要使用直接发送到 ADC12D1600RFRB 的信号从外部触发波形采集、而不是通过 GUI。 Simvision5能否简单地读取波形而不开始采集?

    如果我们改为使用 ADCxxDJxx00EVM 评估板和 TSW14J56EVM 数据采集板、我们是否可以使用 Windows API 通过自己的软件读取 ADC 波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    WaveVision5不具备执行该操作的能力。

    2.是的、您必须浏览 HSDCpro 自动化库。 下载 HSDCpro 后、您可以在 PC 上的以下文件夹中找到这些自动操作。  

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual 和示例

    此致、

    Neeraj