This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82EVM:dac37j82

Guru**** 2921290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1102977/dac37j82evm-dac37j82

器件型号:DAC37J82EVM

您好!

在评估板:DAC3XJ8XEVM 上, 我们卸下了变压器,尝试 使用单端输出。

但是、请注意 、AOUTP 和 AOUTN 上存在直流失调电压。   

您能帮我调整直流偏移吗?   

当我更改了 Dig Block2的偏移并启用它时、 输出没有任何变化。

谢谢

锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    由于 DAC 输出是直流耦合的、因此将存在共模电压(DAC 输出端的直流偏移)。如果您不希望输出端具有共模电压、则可以放置交流耦合电容器以消除偏移。 这种共模是 DAC 输出架构固有的、您无法通过寄存器关断将其移除。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neeraj

    感谢您的回复。  我要做的是去除 DAC 本身固有的直流偏移。  在实际应用中、我仍然需要根据需要在信号之上实时感应特定的直流偏移。  

    因此、我计划在放大器电路中进行外部失调电压补偿。  我遇到的问题是 、DAC 固有直流失调电压不是一个特定的数字。 为评估板加电时、失调电压会高得多、比如25欧姆负载下超过300mA。 当我将其设置为休眠模式时、 P 输出端的失调电压降至约36mV、N 输出端的失调电压降至28mV。  这意味着我无法通过 HW 对其进行补偿。  我看到有一个 DigBlock2、有一个直流偏移部分、不清楚如何使用它。。。您能帮助分享一些有关这些方面的信息吗?

    此外、您能否帮助分享一些有关推荐此 DAC 接口电路的文档? 如果与直流耦合一起使用、建议使用什么以及 DAC 将采用什么规格?

    谢谢你。

    锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    这是讨论 DAC 输出直流耦合的设计  

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduc44/tiduc44.pdf

    此致、

    Neeraj