This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:在 ADS1198中、以8Ksps 的速率从所有通道同时获取数据的时间是多少?

Guru**** 2579695 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1198, TMS320VC5507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103893/ads1198-what-will-be-the-time-to-get-data-from-all-channels-at-8ksps-from-each-channel-simultaneously-in-ads1198

器件型号:ADS1198
主题中讨论的其他器件: TMS320VC5507

在我的项目中、我将使用 ADS1198、数据将实时流式传输。 因此、如果我使用 ADS1198发挥其潜能、即、每个通道的数据速率同时为8Ksps、带宽是恒定的、因此我可以通过 SPI (有延迟或无延迟)获取数据的速度是多快。

到目前为止、我有 ADS1198评估板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adil、  

    您是否打算使用附带的 ADS1198EVM 软件? 如果是、连续采样功能可能最适合您。 但是、软件需要一些时间才能刷新新新新新数据。  

    您是否能够使用 EVM 成功读取数据?

    此致、

    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您选择以 8Ksps 的速率使用数据速率、理想情况下、最快(没有任何延迟、这是不可能的)从每个通道获取数据的速率将为每秒8000个样本、或每1/8000秒1个样本。

    延迟获取数据的时间在很大程度上取决于代码延迟(uController 的固件、FPGA 的硬件语言、FPGA/控制器/处理器速度)、系统(例如 操作系统、GUI、接口)延迟和其他各种因素延迟、因此很难说。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我也有 ADS1198EVM 软件。

    此外、如果我设置了任何数据速率、但当我单击 Acquire (采集)时、数据速率会重置为125SPS。我 能够看到采集数据的 ECG Display (ECG 显示)。

    但当我检查连续时、我不能使用该 ECG 显示或 FFT。

    请给出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、  

    此外、您还会建议从 uController 到 System (GUI/web/app)进行哪种无线通信和协议、以获得数据等实时流式传输。 或者在我以8Ksps 的速率从每个通道提取数据时进行实时流式传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、遗憾的是、GUI 开发时间很长、在数据采集期间不支持连续 FFT。

    EVM 使用 TMS320VC5507与 ADS1198进行连接/通信;但是 、TMS320VC5507已停产。

    我建议您先找到一些具有 SPI 和低功耗蓝牙(BLE)功能的 uController。 或者 、您可以单独搜索具有 SPI 和 BLE 模块的 uController。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 是的、我一直在朝着相同的方向思考、但我怀疑 BLE 能够处理高数据速率、而且我们还有太多的通道。 我将使用 Wifi。  

    由于我的应用程序遵循 实时持续患者监护、数据速率很高、同时保持  身份验证-加密、事件交付、过滤-聚合、讲义-硬/软等。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉无线或 WiFi 通信芯片、也不是专家。

    您可以在此处搜索/查找 TI 的 WiFi 产品-

    https://www.ti.com/wireless-connectivity/wi-fi/overview.html

    并开一个 TT、询问与您感兴趣的潜在应聘者产品相关的问题。

    我正在关闭此票以进行家居清洁。

    如果您对 ADS1198有任何疑问、请随时打开另一个 TT。

    谢谢