This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:关于 AFE4490的时钟振荡器电路

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490, AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1101883/afe4490-about-the-clock-oscillator-circuit-of-afe4490

器件型号:AFE4490
主题中讨论的其他器件: AFE4403

我将通过使用 AFE4490新制造电路来检查硬件。 连接到 CPU (如 MSP430)的 AFE4490的信号线未连接。
SPIMOSI、SPIMISO、SCK、LED-ALM 等。
即使将8MHz 晶体振荡器和18pF 电容器连接到 AFE4490、也无法在 XOUT 端子上观察到振荡波形。
使用4.7pF、10pF、22pF、我能够使用74HCU04振荡这个8MHz 晶体振荡器。
由于可以使用所有电容器进行振荡、因此晶体振荡器正常、18pF 的负载电容也合适。
用于检查 AFE4490内的逆变器和1/2分频器电路、
我将74HCU04振荡的8MHz 时钟连接到 XIN 端子。
当我观察到4MHz 时钟终端时、有时可以观察到4MHz 时钟、有时无法观察到4MHz 时钟。
我无法持续看到4MHz 波形。 请参阅随附的波形。
可能的原因如下。
AFE4490内部逆变器的驱动能力较弱、无法振荡。
2.74HCU04和 AFE4490具有不同的反相器、因此无法使用同一电容器进行振荡。
3.逆变器或1/2分频器电路故障。
如果您有任何其他可能的原因、请告诉我。

e2e.ti.com/.../8MHz_5F00_4MHz_5F00_waveforms.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumura-San、您好!  

    您是否有 AFE4490实现方案的原理图? 可能存在不正确的配置。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    AFE4490的设计电路与 AFE44x0SPO2EVM 的电路相同。
    电路板生产过程中可能会出现接线错误、因此我将进行检查。
    8MHz 是相同的、但晶体振荡器本身是不同的。
    请告诉我晶体振荡器中是否有等效常量的详细规格。 请参见随附的图。

    当晶振振荡器和电容器被连接时、时钟振荡发生、以此类推
    使用另一个 AFE4490、我将尝试仅使用振荡器电路进行实验。
    对以下端子施加3V 电压、将1至2.2uF 连接到17引脚、18引脚、并将0.1uF 连接到其他端子。
    RX_ANA_SUP (33、39引脚)、RX_DIG_SUP (31引脚)、TX_CTRL_SUP (11引脚)、
    LED_DRV_SUP (17、18引脚)、
    GND (3、8、12、13、16、 19、41、32、36、40)
    除了上述外、没有任何元件连接到端子时、它是否会振荡?
    它是否在不对 RX_ANA_SUP、TX_CTRL_SUP、LED_DRV_SUP 施加3V 电压的情况下发生振荡?
    我想使用最小的电路进行实验。 请告诉我。
    e2e.ti.com/.../Crystal_5F00_Osc_5F00_Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumura-San、您好!  

    为此、请留出24小时的时间进行响应。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumura-San、您好!

    我认为 ESR 可能是问题所在。 由于 AFE4490的时钟特性与 AFE4403相同、 因此在 AFE4403数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/afe4403.pdf)第32页的第8.3.2节中、 我们还提供 了一些有关电路的额外信息、以及如何查找晶体的特性以降低 ESR 并确保晶体振荡器不会被错误更改。

    虽然振荡器本身只能在 RX_DIG_SUP 和 RX_ANA_SUP 下正常工作、但正确的器件功能将需要  TX_CTRL_SUP、并连接和提供 LED_DRV_SUP。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。
    我考虑 ESR。
    对 RX_DIG_SUP 和 RX_ANA_SUP 施加3V 电压、然后执行
    μF 每个引脚连接0.1 μ s、则时钟将振荡。
    我明白了。
    引脚20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30未连接任何器件。
    某些 IC 在没有外部信号时进入睡眠状态。
    AFE4490是否具有此功能?
    时钟振荡在睡眠模式中停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumura-San、您好!  

    AFE4490没有睡眠模式、因此 在断开引脚20-30的情况下、器件时钟应该正常工作。  
    但是、我建议您将引脚24-27连接到微控制器、以便您可以读取输出并查看器件是否正常工作。 引脚20和29应保持高电平、而不是保持悬空。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick-sun,e2e.ti.com/.../Ti_5F00_report20220526.pdf

    我确认了时钟振荡。

    请参阅随附的文档。

    感谢您的支持。