This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102EVM:连接 Arduino 时两个 ADC128S102EVM 版本之间的差异

Guru**** 2522980 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1102174/adc128s102evm-differences-between-the-two-adc128s102evm-versions-when-interfacing-to-an-arduino-due

器件型号:ADC128S102EVM

我有两个版本的 ADC128S102EVM 电路板:一个是我们一年前购买的小型电路板、另一个是更大的电路板、其中所有输入都被细分为 SMA 连接器。  

我可以将旧款 ADC128S102EVM 直接插入 Arduino Due、它工作正常。  

但是、将较新的样式板直接连接到 Arduino 会始终返回零值。  但是、如果控制线在进入 Arduino 之前进入原型板、则该设置开始具有磁力作用。  

我将仔细检查我使用的跳线、但我认为这不是问题。  我们在另一家工厂的测试配置中安装了第二块"新型"电路板、并且在直接连接到 Arduino 时也无法正常工作。  

还有其他建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、我们已停止提供较小的电路板版本、因为该电路板的通信卡不再受支持。 更大的电路板是使用新通信卡的更新版本、该卡包含在 EVM 封装中、即 TI 内部电路板 PHI。  

    我不理解您的设置、请您提供一个流程图/方框图或您尝试连接的方式/内容的图片。  

    如果我理解正确、听起来您使用的原型板提供了 Arduino 需要与 EVM 进行通信的功能、而在将 EVM 和 Arduino 直接连接在一起时、该功能缺失。 我建议仔细查看 Arduino 所需的原型板。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia:

    当我使用单根跳线将以下信号连接在一起时:

    Arduino 引脚10至 TI EVM J26 CS

    Arduino SPI 1至 TI EVM J26 DOUT

    Arduino SPI 3至 TI EVM J26 SCLK

    Arduino SPI 4至 TI EVM J26 DIN

    TI EVM 板 VA 和 VD 为3.3V

    我从评估板获得的结果为零。

    如果这些单根导线被连接到原型板的两根导线所取代、则可以正常工作、并且我们可以从模拟输入通道4获得合理的数字。  单个长度的跳线可与旧评估板配合使用。  

    因此、增加额外的线长似乎是"微不足道"的变化、或者连接器现在就在设计中、让新电路板变得快乐。

    感谢您查看此内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是非常奇怪的;相反、需要短连接。

    您是否连接示波器并提供数字总线的屏幕截图、包括 CS、DIN、DOUT、SCLK 的所有四个信号

    即使这里存在反射问题、DOUT 也不应始终处于低电平。  

    此致

    Cynthia