This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ4000RFEVM:将 DDR 读取到文件时出现超时错误

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ4000RFEVM, ADC12QJ1600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1104180/adc12dj4000rfevm-timeout-error-when-read-ddr-to-file

器件型号:ADC12DJ4000RFEVM
主题中讨论的其他器件: ADC12QJ1600EVM

 今天刚刚获得 ADC12DJ4000RFEVM。 尝试通过 HSDC v5.20捕获数据时出现超时问题。

列出了3个可能的原因、但我不知道如何解决。  

供参考。 我在过去几周内测试了 ADC12QJ1600EVM。 无错误、工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xifeng、

    这通常是 EVM 和 HSDC Pro 之间的一般计时问题。 您能否详细介绍一下您的时钟情况? 了解您使用的是板载时钟还是外部时钟、采样频率、JMODE、是否尝试使用 FPGA 驱动时钟输入等将会有所帮助

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    我针对不同的时钟情况尝试了几次、得到了相同的超时错误。 例如板载时钟。 FS=4G、JMODE0、PFGA 无时钟输入。   

    我还尝试了外部时钟 FS=3G。 JMODE1、PFGA 无时钟输入。  

    几个问题:

    板载旋塞是否可以在不更改跳线的情况下工作?

    我不确定的一件事。 JMODE0、1、2……Matter。 我想 他们每次都要被覆盖、所以这一点无关紧要。   

    我是否有办法向您发送屏幕截图?

    感谢你的帮助。

    Xifeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xifeng、

    您当然可以在回复时使用"插入"下拉列表在此处发布屏幕截图、或者如果您想通过 d-pierpont@ti.com 向我发送电子邮件、 也可以。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xifeng、

    好的、 EVM 已设置为使用外部时钟、因此您需要修改电路板才能使用板载时钟。 请参阅 EVM 用户指南第18页的7.2.2。 您需要添加/移除一些电阻器和电容器、并移除跳线13。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    •拆下 C2和 C3、组装 R171和 R174
    •拆下 C60和 C61、安装 C52和 C306
    •卸载跳线 J13

    添加/删除是否涉及焊接? 我没有 在电路板上工作的经验。 我不想损坏电路板。

    'Populate R171 and R174'意味着添加 R171和174、对吗? 您是否认为 R174、R174、C52和 C306仍在电路板上。 我以为他们已经被删除了。

    如果您有任何视频、它将有所帮助。

    Xifeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xifeng、

    是的、电路板需要进行焊接修改。 我们可以为您完成此操作、如果可能、我将通过电子邮件为您提供可打印的发货标签。  电路板是否位于 CO 的博尔德? 如果是、发货应简单且相对快捷。

    是的、 "填充"是另一种说法、即填充或放置在零件所在的空间内。 我们也会有额外的组件。

    如果您希望继续发货、请给我发送另一封电子邮件、我们可以关闭此主题。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    这很有帮助。  根据您的说明、我今天终于得到了一些数据。 我们将在短期内保持电路板、并进行一些测量。  由于此默认设置需要3个信号发生器、因此我们会将其发回给您、并让您在不久的将来帮助我们进行修改。 我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢你一百万。  

    Xifeng