This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7573:TR 和 DR 之间的差异

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7573, DAC63204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1110084/dac7573-the-difference-between-tr-and-dr

器件型号:DAC7573
主题中讨论的其他器件: DAC63204

大家好、
我对 DAC7573有几个问题。
有一个临时存储寄存器(TR)和一个 DAC 寄存器(DR)用于设置输出电压。 它们分别是易失性和非易失性的、还是两者都易失性的?
在上电复位的说明中、DAC 寄存器被填充为零、输出电压在上电时为0V。
我想使用寄存器中设置的输出电压加电、但如果无法实现、TR 和 DR 之间的区别是什么?
如果我不使用外部时序信号进行更新、LDAC 引脚是否连接到 VDD 或 GND? 还是保持打开?
此致、
中山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中山先生、您好、  

    它们都是非易失性的。 使用 LDAC 时使用 TR 和 DR。 您可以将每个通道的 DAC 数据写入 TR 寄存 器、然后所有 TR 将在 LDAC 正沿同时加载到每个通道的 DRS。 如果您需要同时更新 DAC、则会使用此选项。 否则、 当您通过 I2C 写入每个数据值时、每个通道更新之间会有很小的延迟。  

    如果您不使用 LDAC、请将其拉至 VDD。

    如果您需要具有非易失性存储器的 DAC、则可以查看 DAC63204。 它还是一款12位4通道器件。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Katlynne-San、

    感谢你的答复。
    您的回复都是非易失性的。 但是,从其后的背景来看,它们似乎是不稳定的。
    是拼写错误吗?

    此致、
    中山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中山先生、您好、  

    是的、我犯了个错误。 DAC7573 TR 和 DR 均为易失性。  

    DAC63204具有非易失性存储器。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Katlynne-San、

    感谢你的答复。

    我将查看 DAC63204数据表。

    此致、
    中山市