This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950EVM:将 AFE4950与其他板连接时的 CLK 查询

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1109648/afe4950evm-clk-inquiry-when-interfacing-afe4950-with-other-boards

器件型号:AFE4950EVM

在提供的用户手册中、我有一个问题要使用 EVM 的 AFE 连接另一个电路板的 MCU。

对于 CLK 引脚、手册中显示"R11的焊盘未连接到 GND"。

当 AFE 中应用了内部振荡器模式时、
在 EVM 套件中、似乎已移除 CLK 电阻器、因此它不提供 CLK 信号。

我想知道是否需要在其他电路板上使用 CLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doohoo 您好、  

    请在回复前24小时给我两次检查。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doohoo 您好、  

    此器件处于 NDA 状态、但我理解您的问题、并已向您发送电子邮件。  

    此致、
    Nick Z