This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8634:如何了解如何设置 Auto-MD Ch-Sel 寄存器

Guru**** 2931340 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8638, ADS8634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1111882/ads8634-how-to-understand-setting-auto-md-ch-sel-register

器件型号:ADS8634
主题中讨论的其他器件:ADS8638

数据表中有关设置 Auto-MD Ch-Sel 寄存器的说明毫无意义。 该寄存器是一个8位寄存器、通道选择位的每隔一位。

位7:SEL Ch0

位6: X (无关)

位5: SEL 通道1

位4: X (无关)

位3: SEL 通道2

位2: X (无关)

位1: SEL 通道3

位0: X (无关)

描述为:"如果自动 MD Ch-Sel 寄存器编程为01100100、则自动模式序列为通道2、5、6、2、5、 6……”  无论您如何对齐01100100中的位、这些位都不会与所有的 Sel CHX 位对齐。  如果位0是最左边的位、那么选择 Sel Ch3、然后选择无关位2、选择 Sel Ch1。 如果位0是最右侧的位、则选择无关位2、选择 Sel Ch1、选择无关位6。  我无法从示例寄存器设置中选择通道2、5和6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的发帖。 数据表的此页上确实存在错误。 要选择通道2、5和6、寄存器数据应为00100110。 我相信本页上 Auto-MD Ch-SEL 寄存   器的寄存器定义是正确的、位5用于选择通道2、位2用于选择通道5、位1用于选择通道6。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、ADS8634是一款4通道器件。 如何选择通道5和6。  因此、实际上、即使我在数据表的 ADS8634部分、您更正后的示例设置实际上适用于8通道器件 ADS8638。 现在一切都有道理。 谢谢你。