This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:唤醒后的 ADS1248等待时间

Guru**** 2531710 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1111552/ads1248-wait-time-after-wakeup-for-ads1248

器件型号:ADS1248

尊敬的技术支持人员。

我有一个关于 F/W 程序的问题、该程序使用 ADS1248重复使用正常模式和断电模式来检测传感器输出电压。

根据 ADS1248数据表中图78"睡眠和唤醒命令"的内容、该程序将是软件控制的间歇性操作。 例如、"Data conversion command→SLEEP command→WAIT→WAKEUP COMMAND→Data conversion command→Power-donw Mode→Power Down Mode"。

唤醒后下一个命令输入的时序未知。 数据表仅描述了"在执行 WAKEUP 命令后、器件在 WAKEUP 命令的8个 SCLK 的下降沿被激活。

问题。
1.当唤醒命令+ 8 SCLK 输入 ADS1248时、IC 是否已完成正常模式转换并准备好接受命令?

是否需要等待下一条命令之间的时间、或者是否可以在不设置 WAKEUP 命令后的等待时间的情况下启动数据转换命令?

Yoshihiko Kurui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurui-San、

    您能不能帮助我了解您在执行 WAKEUP 命令后尝试执行的操作? 您提到您想要发出"数据转换命令"、但 ADS1248中没有此类命令。 如果 START 引脚为高电平、ADC 应在 WAKEUP 命令执行后立即开始转换。

    请告诉我这是否是您期望的预期行为

    布莱恩