This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:数字输入的阈值电压

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1111638/ads127l11-threshold-voltage-of-digital-in

器件型号:ADS127L11

大家好、

数字输入阈值电压是多少?

我只能在数据表中看到以下数据。

当输入0.3*IOVDD~0.7*IOVDD 时,逻辑将变为什么?

此致、

YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    数字输入阈值由您的 IOVDD 电源电压定义。 例如、如果 IOVDD 为5V、则输入 低电平阈值(VIL)的最大值为0.3 * IOVDD = 1.5V、输入 高 电平阈值(VIH)的最小值为0.7 * IOVDD = 3.5V。

    这意味着、您需要确保为您的数字输入提供的信号为1.5V 或以下、从而在 IOVDD = 5V 时指示逻辑低电平和3.5V 或以上、对于逻辑高电平。 否则、您将处于未定义的逻辑状态、其中逻辑电平可以 是高电平或低电平。  

    如果我错了、ADC 团队的任何人都可以随时纠正我的问题。 谢谢!

    谢谢、

    Fadi