This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:可直接连接到一个 SPI 主器件的最大器件数(ADC128S102CMT 和 DAC121S101CIMK)是多少?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1111464/adc128s102-what-is-the-maximum-number-of-devices-adc128s102cimt-and-dac121s101cimk-that-can-be-directly-connected-to-one-spi-master

器件型号:ADC128S102

您好、E2E、  

对于 以下 TI 器 件、我想知道总线上直接连接到一个 SPI 主器件的最大器件数量:ADC128S102CMT 和 DAC121S101CIMK。 以及 SPI 总线上的最大频率、即线路 SCLK。 ADC 的建议频率为8至16MHz、但 DAC 的建议频率为30MHz。 由于我希望将尽可能多的器件连接到 SPI 总线、因此运行频率和器件数量都很重要。

谢谢、  

TI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 T.M.

    总线上的最大数量实际上是基于您的主机功能(即 FPGA、微处理器)。 这不是 ADC 或 DAC 施加的限制。

    在 SPI 总线上、器件通常单独进行通信、因此您可以以 ADC 支持的时钟速率与 ADC 进行通信、然后使用 ADC 的相应时钟频率与 DAC 进行通信。 这些频率不需要相同。

    发生这种情况的唯一情况是、如果 ADC 和 DAC 共享相同的芯片选择信号并且主机将同时与两个器件通信、则器件将共享相同的 SCLK 但不同的 SDI/SDO。 如果不是这种情况、则以独立的方式使用每个器件所需的频率。

    此致

    Cynthia