Other Parts Discussed in Thread: ADS1248
尊敬的技术支持人员。
我有一个关于 F/W 程序的问题、该程序使用 ADS1248重复使用正常模式和断电模式来检测传感器输出电压。
根据 ADS1248数据表中图78"睡眠和唤醒命令"的内容、该程序将是软件控制的间歇性操作。 例如、"Data conversion command→SLEEP command→WAIT→WAKEUP COMMAND→Data conversion command→Power-donw Mode→Power Down Mode"。
唤醒后下一个命令输入的时序未知。 数据表仅描述了"在执行 WAKEUP 命令后、器件在 WAKEUP 命令的8个 SCLK 的下降沿被激活。
问题。
1.当唤醒命令+ 8 SCLK 输入 ADS1248时、IC 是否已完成正常模式转换并准备好接受命令?
是否需要等待下一条命令之间的时间、或者是否可以在不设置 WAKEUP 命令后的等待时间的情况下启动数据转换命令?
Yoshihiko Kurui