This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80504:寄存器为默认状态时无输出

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1109523/dac80504-no-output-when-register-are-default-state

器件型号:DAC80504

你(们)好

希望您能为以下问题提供支持。

客户发现通过 SPI 接口输入任何数据时没有输出。 他们不会更改任何寄存器、所有这些寄存器在加电后都处于默认状态、我们检查了输入日期框、波形和序列看起来不错。

您能帮助您对这个问题提供一些见解吗? 如果客户需要在输入数据之前配置某些寄存器?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    它们的电源和基准是什么?

    REF-DIV 位需要根据这个表进行配置;

    如果基准缓冲器没有足够的余量、那么它将关闭、这可能导致输出为0V。

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Katlynne

    感谢您的快速响应!

    VDD=5V、VIO=3.3V、外部基准电压=2.5V、Gian 和 REFDIV 全部连接到 GND。

    是否需要更正任何配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、  

    是否可以尝试将 REFDIV 连接到 VIO? 如果您获得输出、那么我们知道问题来自正在关闭的基准缓冲器。 您也可以尝试读取状态寄存器来检查 REF-ALM 位是否为1。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我注意到客户使用了外部基准、但 DAC80504在默认状态下使用了内部基准。  

    如果同时进行外部基准和内部工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    客户应通过 CONFIG 寄存器将 REF_PWDWN 位设置为1来禁用内部基准:

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢