This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686SEVM-PDK:Altium 软件中的原理图和布局

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8686SEVM-PDK, PMP15043, ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1109696/ads8686sevm-pdk-schematic-and-layout-in-altium-software

器件型号:ADS8686SEVM-PDK
主题中讨论的其他器件: PMP15043ADS8686S

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

能否在 Altium 软件中提供 ADS8686SEVM-PDK 原理图和布局?

非常感谢。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    原理图可在 EVM 用户指南中找到。 通常、布局不会与客户共享。 EVM 布局非常简单、如果客户有任何疑问、请告知我。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS8686SEVM-PDK 请与我分享文档、我使用 TI 上的所有芯片、因此可快速为我提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以帮帮我吗? 您提供了不同类型的芯片 EVM、为什么不在  Altium 软件中提供 ADS8686SEVM-PDK 原理图和布局、我在我的设计中使用 TI 上的所有芯片  

    希望您能为我提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以帮帮我吗? 您提供了不同类型的芯片 EVM、为什么不在  Altium 软件中提供 ADS8686SEVM-PDK 原理图和布局、我在我的设计中使用 TI 上的所有芯片  

    希望您能为我提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    原理图和布局数据库是 TI 的资产、无法共享。 我唯一可以分享的是 Gerber 文件、如果这对您有所帮助。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.can 您与我分享了 PMP15043计算文档、其中介绍了输出电流与 ISET、输出电压和 Vset 之间的关系?

     ADS8686SIPZA 的程序源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.can 您与我分享了 PMP15043计算文档、其中介绍了输出电流与 ISET、输出电压和 Vset 之间的关系?

     ADS8686SIPZA 的程序源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, zhanxiang

    请查看我的问题答案:

    PMP15043由电源产品线/BU 设计、请 在此处的电源 E2E 论坛上发布新问题

    很遗憾、我们没有 ADS8686S 的示例代码。 但是、如果您对此器件有任何疑问、包括数据通信、寄存器读取和写入等、敬请告知

    此致、

    戴尔