This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:锁定问题

Guru**** 2521660 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2007, TSC2003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1108264/tsc2007-lockup-issue

器件型号:TSC2007
主题中讨论的其他器件: TSC2003

您好!

在上电期间、TSC2007IPWR 有时会进入死锁状态且不响应

附件中的电路图

1.您能否共享 文档以了解"器件标识"

2.由于此器件没有任何外部复位引脚,是否有任何文档建议 VCC 上升时间?在我的案例中,主机和 TSC 都具有相同且同步的 VDD 上升时间

3.他们的任何软件复位命令是否 来自死锁状态?

4. TSC2007器件的哪个版本对同一问题具有更高的抗扰度?

5. TI 是否提供其他任何引脚对引脚兼容的器件来解决此问题?

此致、

Amol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amol、

    本文档概述了避免死锁的最佳做法: https://www.ti.com/lit/an/sbaa161/sbaa161.pdf

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    在 使用单独的 LDO (无法控制)时、一旦系统电源稳定、波形就会在主机通信时与给定数据匹配

    仍面临问题、请告诉我您是否可以为所有剩余问题建议解决方案

    此致、

    Amol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明所遵循的波形(图4或图5)? 如果您在系统稳定后执行额外的 POR、它是否开始工作? 任何其他详细信息都很有用、例如示波器截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    由于我中间没有任何可复位 TSC 的附加电路、因此在确保稳定电源后、SBAA161中给出的建议与我无关

    因此、我已经确认了 SLAA364文档(图4)中提到的正确有效 POR 序列

    我知道、如果您也可以 回答上述问题、那么我也可以探索其他可能性...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Amol

    TSC2007的修订版 C 对 POR 问题的抵抗力最大。 修订版 C 于2007年发布、因此除非您手中有一些旧库存、否则您可能拥有最新版本。

    遗憾的是、TSC2007将需要适当的 POR 来防止此问题。 如 sbaa161和 slaa364中所述

    TSC2013不是引脚对引脚、并且仍然对 POR 有严格要求、但是这个部件有一个复位引脚作为 POR 问题的权变措施

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    您能否共享"器件标识"标识文档/链接、以便更轻松地识别器件的修订版本

    TSC2003对同一问题的响应如何? 该器件是否具有更高的抗扰度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amol、

    我将查看是否可以在器件标识上找到任何文档。

    关于 TSC2003对此 POR 问题的抵抗性、我认为它具有与 https://www.ti.com/lit/an/sbaa186/sbaa186.pdf?ts=1655446451537&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 相同的问题

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    是否有相同的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amol、

    我已在我们的运营团队的最重要标记上跟进、但从2007年开始、您不太可能拥有设备。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amol、

    请检查数据表顶部标记是否与您拥有的标记相匹配: