This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE49I30EVM:AFE49I30

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE49I30EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1111230/afe49i30evm-afe49i30

器件型号:AFE49I30EVM

-目前、我们正在使用 AFE49I30EVM 板、其中 ECG 和 PPG 数据采集的最长时间为100秒。 我们是否可以通过任何方式读取 ECG 和 PPG 的引脚以直接获取值、从而使我们的系统保持连续。  

-现在从电路板导入的数据保存为.csv 文件、我们将使用该文件进行计算。 那么、还有任何其他电路板或此版本的升级电路板、我们可以直接从引脚读取值、而不将其保存为.csv 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshan、  

    欢迎来到 E2E 设计论坛!  

    由于此器件处于 NDA 状态、我们需要将此信息脱机。 我刚刚向您发送了电子邮件。  

    此致、
    Nick Z