This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:0 - 2.5V 单端转换

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8699, ADS8866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1111321/ads8866-0---2-5-v-single-ended-conversion

器件型号:ADS8866
主题中讨论的其他器件:ADS8699

豪迪!

我需要使用工业传感器进行位置感应。 它具有0 - 2.5V 模拟输出。  我正在寻找一些简单的 ADC、该 ADC 能够通过以下参数实现信号数字化:

VIN = 0-2.5V

>16位分辨率

>10kSPS

SPI 接口

我找到了以下 ADC:

https://www.ti.com/product/ADS8866

https://www.ti.com/product/ADS8699

我想问哪一个更适合这项工作。 使用分辨率更高的 ADC (18位 ADS8699)、仅使用一半的输入电压(仅使用+2.5V 时为±2.5V)、或使用具有电压基准2.5V 的单端 ADC (16位 ADS8866)。 您会推荐什么?

谢谢、

此致、

Michael   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    要回答您关于使用双极输入器件与单端器件的直接问题、如果您的输入不是双极输入、则不应使用双极输入 ADC、因为这不会使用器件的全部功能。

    ADS8866 是此应用的理想选择、这将是一个很好的选择。  

    我还对您 提供的标准进行了快速参数搜索、并找到 了5个生成的器件~单击此处~ 、其中确实包含 ADS8866、而且价格也是最实惠的。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美!
    谢谢 Cynthia、

    Michael