This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08EVM-PDK:ADS131E08前端电路板#39;s 电源

Guru**** 2812335 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1104622/ads131e08evm-pdk-ads131e08-front-end-board-s-power-supply

器件型号:ADS131E08EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS131E08

我手上有 ADS131E08 EVM 板,、但我想单独使用前端板。  

我在 MMB0的 J5上测量到 J5.3为5V、J5.7为1.8V、J5.9为3.3V、因此我向前端电路板提供了电压。 (MMB0通过 J5连接到前端)

但是、我在 前端电路板的电源测试点测量的电压数据是错误的。

因此、我想问如何正确地为前端电路板提供电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhen:

    您只想在不带 MMB0的情况下使用 ADS131E08EVM、对吧?  

    J1、J2和 J3是将电源从 MMB0传输到 ADS131E08EVM 的连接器。 在未连接 J2的情况下、J3实际上会提供电源、而 J1保存 SPI、GPIO 和 EEPROM 的某些接口。

    如果图片看起来模糊、请随时单击。 J3似乎提供 VCC_1.8V (TP9)、VCC_3.3V (TP10)和 VCC_5V (TP7)、因此您至少需要5V。 然后、根据所需的 DVDD 电压、您可以为 TP10提供3.3V 电压或为 TP9提供1.8V 电压。

    TP5、TP4、TP13和 TP6源自 VCC_5V、因此、如果您提供5V 电压、则可以满足这些要求。  

    最棒的

    Cole

    编辑:如果您有兴趣、请链接 MMB0原理图: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/775258/faq-what-documentation-is-available-for-the-mmb0 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 ADS131E08EVM 与 ADS1278EVM 的 MMB0相同。

    然后根据1278用户指南中的电源接头提供电源、但我无法在测试点检测到相应的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhen:

    我仍然不知道你现在的问题是什么。 如果需要、您能澄清一下吗?

    是的、MMB0与 ADS1278EVM 使用的 MMB0相同。 屏幕截图显示、如果您将 MMB0与 ADS1278EVM (或 ADS131E08EVM)配合使用、则无需提供5V、1.8V 或3.3V-"无需外部电源"、如该用户指南所示。 独立运行不使用 MMB0、您需要按照上面所述施加外部电压(对于 ADS1278EVM、也可以施加到 J5)。

    令人困惑的是、如果您将 MMB0与 ADS131E08EVM 配合使用、则应尝试连接到 GUI 以打开电压、但是、我假设您只想使用不带 MMB0的 ADS131E08EVM。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我想单独使用 ADS13E08EVM、因此需要为其供电。

    其次、I Power EVM 根据电源接头中所述的方法、J5.3为5V、J5.7为1.8V、J5.9为3.3V、J5.5为 DGND、J5.6为 AGND。

    第三、根据电源测试点的说明、  当我为 EVM 供电时、我可以检测测试点中的相应电压。 但我测量的所有电压都是0伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhen:

    对延误表示歉意。

    我想我们之所以感到困惑、是因为 ADS131E08EVM (其位于 MMB0上)上不存在 J5.x、因此对 J5.3施加5V 电压并不意味着 ADS131E08EVM 的上下文中存在任何内容。 如果您改为在 ADS131E08EVM 上为 TP7提供5V 电压、这是有道理的。 因此、如果您向 TP7施加5V 电压、并且您测量了 TP7上的电压并看到0V、这意味着您的电源无法按预期工作。 电源是否超出电流限制、因此您无法测量那里的电压? 如果您使用 DMM 并在 TP7和 AGND 之间进行阻抗测试、它是否读回0欧姆?

    最棒的

    Cole