This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70502:从接收到 SPI 命令到输出设置的总延迟时间

Guru**** 675280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1110421/dac70502-total-delay-time-from-spi-command-received-to-output-set

器件型号:DAC70502

您好、支持团队、

我的客户询问从接收到 SPI 命令到输出集的总延迟时间、您能否支持?

*从收到 SPI 命令到输出启动更改的内部延迟时间是多少?

*从输出开始到输出目标值的稳定时间是多少?

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    延迟应非常小、小于300ns。  数字延迟非常短、可能小于50ns、然后是采用跟踪保持干扰抑制电路的周期。  在此期间、R-2R 电阻梯会改变电压、但输出是静态的。  在该周期之后、输出将开始转换。  如果输出为0V、则存在输出放大器处于过驱恢复的时间段。  该2µs 可以是1 μ s。  如果输出大于2mV,通常没有过驱恢复延迟。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-san、

    感谢您的支持。 我不清楚稳定时间信息、您能解释更多吗?

     5usec 设置时间是否意味着从启动输出变化开始的1/2满量程阶跃的时间?

    3usec 稳定时间是否意味着从启动输出变化开始、输出阶跃为10mV 的时间?

    如果输出为0、则恢复延迟需要另一个1-2usec、我的理解是否正确?

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    μ 5µs 和 μ 3µs 规范包括从 SPI/I2C 命令的最终锁存边沿到输出稳定的所有延迟。  

    当2µs 从0V 开始时、可能会有一个额外的1 μ s 延迟。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-San、

    他们提出另一个问题。 "顺序 DAC 更新等待时间 t_DACWAIT 最小值1usec"是什么意思?

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    这是同一通道的 LDAC 命令之间需要等待的最短时间。  这意味着该架构支持的最大更新速率(无论稳定时间如何)为1MSPS。

    谢谢、

    Paul