This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:外部基准范围

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS131E08, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1111070/ads131m08-external-reference-range

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件: ADS131E08、 LM7705

只是想知道输入范围是否确实仅为数据表中所述的1.1至1.3。 希望使用温度漂移低得多的2.5V 外部基准、但数据表表明这可能无法实现。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    欢迎访问我们的 e2e 论坛、感谢您关注我们的数据转换器。

    您正在正确读取 ADS131M08数据表。 遗憾的是、该器件不允许连接外部2.5V 基准。
    如果您正在寻找允许使用外部2.5V VREF 的8通道同步采样 ADC、则可能需要改为查看 ADS131E08。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,好的,谢谢!

    也许我应该打开一个新话题、但有点相关的问题。 数据表显示 、内部有一个来自电荷泵的负偏置发生器。 但是、由于大多数电荷泵都需要、外部电容没有引脚。 是否有可能有方法可以访问该负电压偏置? 如果这是一个很好的功能、这样外部运算放大器就可以输出真正的零、而无需其他 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    内部负电荷泵的电容都是内部电容。 遗憾的是、电荷泵的输出没有外部访问。 但这对未来的器件是很好的反馈。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Joachim!

    我很确定我知道答案、但你永远不知道。 看起来像 Pin 27只是在乞讨要做的事! 相反、我将不得不使用类似 LM7705的器件、但令人怀疑的是、我有足够的电路板空间。 希望大家在将来添加这个内容、这将是我的小齿轮中对这个部分的一个很好的补充。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    LM7705是一款适用于此类情况的出色器件。 再次感谢您的反馈。

    此致、
    Joachim Wuerker