This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675REF:输出实时(流水线型) 24位并行数据? (J8的功能是什么?)

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1110612/ads1675ref-output-realtime-pipelined-24bit-parallel-data-what-is-the-function-of-the-j8

器件型号:ADS1675REF
主题中讨论的其他器件: ADS1675

我想借助 ADS1675REF 获得实时(流水线型) 24位并行 ADC 数据。

J8的1、3、5、...、47个引脚似乎有24个数据引脚。 它们的功能是什么?

也许这些输出24位并行 ADC 数据?

请告诉我 LSB/MSB 阶数和输出电压条件(CMOS 或 LVDS 等)。

感谢您的建议。

Takemasa Tamanuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takemasa-San、您好!

    ADS1675是一款仅提供串行输出的器件、支持 CMOS 或 LVDS 电平、具体取决于引脚30的逻辑电平。  无法输出并行数据。  Opal Kelly 数据采集卡不提供可在 J8上监控的并行输出数据选项。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith San、

    感谢您的详细回答。 我明白了。

     此致、

    T. Tamanuki