This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7750:未使用 HART 输入

Guru**** 2531020 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1110860/dac7750-hart-in-unused

器件型号:DAC7750

大家好、  

  对于 DAC7750未使用的 HART 输入引脚、如何处理?

此致、

Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    通常、我们建议将 HART 输入与 GND 进行交流耦合。 在这种情况下、您需要通过电容器将其连接到 GND。 数据表中的图9-3显示了一个22nF 电容器、您可以想象交流电源为0V。  

    吴约瑟