This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8318:数据转换器论坛

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8318, ADS8319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1110289/ads8318-data-converters-forum

器件型号:ADS8318
主题中讨论的其他器件: ADS8319

您好!

在 ADS8318的第19页上,图56与突出显示的句子不匹配,如图所示。

它应该如 AD7687的图45中所示、AD7687被称为 ADS8318的交叉参考器件。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也在 ADS8319数据表的图60中;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Berke、

    感谢您在我们的论坛上发帖!

    确实存在一些差异、对于 ADS8318、应首先输出 SDO#2、然后是 SDO#1数据... 很棒的地方! 让我向团队确认、作为完整性检查、如果实际上存在错误、我们将在下一个修订中注意到这一点。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Berke、

    我已经确认这实际上是一个数据表错误、SDO 数据格式应该类似于 ADS8319数据表中的图60。 如果出现任何混乱,可能会引起道歉。 我已经注意到这一点、我们将在下一个数据表修订期间对其进行更正。  

    此致、
    Aaron Estrada