This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118-Q1:软件确认:ADS1118-Q1替代 ADS1018-Q1

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118-Q1, ADS1018-Q1, ADS1118, ADS1018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1108820/ads1118-q1-software-confirmation-ads1118-q1-replace-ads1018-q1

器件型号:ADS1118-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1018-Q1ADS1118ADS1018

各位专家:

现在、客户使用 ADS1118-Q1替换 ADS1018-Q1。 我检查了 ADS1118-Q1和 ADS1018-Q1之间的数据表差异。 我发现数据速率和 RESET=058Bh 的定义是不同的。

这两个器件之间是否还有其他不同之处? 请就此提供帮助。 谢谢。

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    除了采样率、ADS1018-Q1只有12位。  您现在使用的采样率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    [ADS1118-Q1和 ADS1018-Q1]器件之间是否存在其他差异?  

    寄存器值:

    ADS1018-Q1

    ADS1118-Q1

    正如您所说的、位字段的结构是相同的。 此外、您已经提到过、数据速率是不同的、但其余所有位都具有相同的功能。 我不确定您的复位定义有何不同、或许只是强调数据速率变化? 如果是、我同意。

    ADS1018-Q1

    ADS1118-Q1

    ADC 数据格式:

    因此、ADS1x18-x 系列中的所有器件都具有16或32位格式的 SPI 帧。 MSB 和 LSB 包含在2、16位数据包中。 换句话说、SPI 帧的长度不应改变。

    ADS1018-Q1为12位分辨率、ADS1118-Q1为16位分辨率。 这种差异反映在 ADC 数据结果中、因此您将看到 ADS1018和 ADS1018-Q1的位[3:0]将始终读取为零、而 ADS1118将使用所有16位。  

    ADS1018-Q1

    ADS1118-Q1

    有时、对于从 ADS1018切换到 ADS1118的人员、我们会得到这个问题。 如果是这种情况、 对于 ADS1118-Q1的切换、它们可以选择是继续丢弃最后4位、还是利用最后4位。 我不知道您是否看过非汽车版本、但我还想强调一下、ADS1018-Q1和 ADS1018、或 ADS1118和 ADS1118-Q1之间没有功能变化。  如规格表所示、资质和温度规格不同。  

    最棒的

    Cole