This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:ads131m06模拟输入(负载单元)

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06, ADS1262, ADS1234
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1110555/ads131m06-ads131m06-analog-inputs-loadcells

器件型号:ADS131M06
主题中讨论的其他器件: ADS1262ADS1234

你好  

我有一个应用需要 6个同步模拟输入  

2个负载单元  

2 电位计

2个4-20mA 传感器

对于千万亿次 、我将负模拟输入接地;正极模拟输入将来自 电位计 、电压为1.2V。  

对于4-20mA,我将在正模拟输入和负模拟输入之间使用50欧姆电阻 ,并将负模拟输入接地。  

对于 laod 电池,我将激励8V 的 laodcell 并使用64增益。我是否可以 将 laodcell 信号直接连接到输入?  

请您确认我的联系  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    连接称重传感器 不应成为问题。  您能否为您建议的 ADS131M06连接提供原理图?  这将使我们的工作更容易了解您计划做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom  

    这是我的连接

    主要问题是如何 保持针对负载单元的比例式方法  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这将是个问题- ADS131M06不能将您的8V 激励用作基准电压。   您是否了解过 ADS1234?  如果您可以将激励电压降至5V、这可能是您的选择。  ADS1262也可供您选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 ads1234和 ads1262不 能同时运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,我明白了。  让我来深入了解一下、看看我是否可以提出任何允许比例式测量的东西-您能详细介绍一下您的桥式传感器吗?