This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:ADS131M06的差分输入

Guru**** 2810005 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1110287/ads131m06-differential-inputs-for-ads131m06

器件型号:ADS131M06
主题中讨论的其他器件: ADS131A04

您好、Ryan、

您能为 ADS131M06的差分输入提供连接吗?

我想测量线电压(L1、L2、L3相对于中性点)。

我已检查空档和 AGND 短路的应用信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能确认我们是否需要进行连接吗?  

    中性和 AGND (ADC 模拟 GND)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    您是否参阅 ADS131M06数据表中的图9-5?  如果我正确理解您的图、您需要断开从中性点到 ADS131M06和隔离器高侧的连接。  如果我的理解是正确的、那么很遗憾、这不起作用、因为您需要确保您保持在 ADC 的共模工作范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 ADC 差分 pins..from 电源处有分压器、限制在1.2V。。。我们仍然需要连接 AGND 和中性点。

    在这种情况下、为什么单端运算放大器也会起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    您能否详细介绍一下单端运算放大器的含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉...我是说单端 ADC 将正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我参考了 ADC 的一些差分输入感应设计。

    您能不能让我对这两个图都有所不同

    左图是单端 ADC (连接到 ADC GND 的中性点?) 如果连接、则应将 Live to NEUTRAL 视为单端 ADC。

    右侧(电压部分计算差值并提供给 ADC)、因此我看到差值。

    您能否确认这两项都应该是好的。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    在这两种情况下、ADS131A04均由双极电源供电、因此在左侧、您将测量线(AINP)与中性线(AINN)之间的距离。  中性 点连接到 AGND、您会在 AINP 上看到+/-信号。  右侧测量线对线电压、AGND 连接到两个分压器网络的中心点。  根据您需要测量的内容、任一电路都有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复。

    您能不能帮助绘制三相电压测量(L1、L2、L3 wrt N)的第二个案例。

    最大电压应为277Vrms。