This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:替换并组合一个 ADS1298r 和两个 ADS1299转换器

Guru**** 2500895 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1294, ADS1299, ADS1298, ADS1296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1108729/ads1298r-replacement-and-combining-one-ads1298r-and-two-ads1299-converter

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件: ADS1294ADS1299ADS1298ADS1296

大家好。

我有关于 ADS1298r 模数转换器的问题。 我们目前正在使用此芯片中的三个来为 ECG 设备供电。
由于芯片短缺、我们不得不寻找不同的解决方案、例如:

1:通过菊花链使用一个 ADS1298r 和四个 ADS1294 IC

2:通过菊花链将一个 ADS1298r 与两个 ADS1299搭配使用

--------------------

在第一个解决方案上、我必须将 ADS1294的组件相乘。 然后使用一些位移来获得无关位。
我是否会遇到 SPI 的时钟问题或其他 ADS -es 组合的问题、因为我在论坛上读到一定数量的读取时钟周期必须满足。
我对这种电路配置没有太多的经验、对于这种配置可能产生的问题、我不能提出好的问题。

--------------------

在第二个解决方案中、我想用 ADS1299替换其中两个仅读取模拟数据的 ADS1298r。 在论坛上、我没有发现关于将这两个 IC 组合在菊花链运行中的主题太多、为什么很少有主题?
这两个 IC 是否不同,它们在哪一部分是不同的,因为菊花链操作中没有包含无关位?


如果有任何进一步的建议或主题为我提供有关解决问题的更多详细信息,将会非常有帮助。

此致
Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    欢迎来到 E2E 设计论坛。  请给我们24小时的时间思考、 然后再作出回应。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    听起来、您不需要在所有 AFE 上使用呼吸阻抗信号链。 在这种情况下、我会向一个 ADS1298R 和两个 ADS1298器件倾斜。  
    但是、 当然可以将不同的 ADS129x 器件以菊花链形式连接在一起。  

    ADS1299是一款针对 EEG 应用的极低噪声8通道 AFE、而 ADS1298则针对 ECG 用例。 我们还看到、这些器件也以菊花链形式连接在一起。  

    但是、我们可能还会为您的应用提供其他一些想法。 您需要多少个 ECG 和呼吸输入通道? 您生产的这些系统的数量大致是多少? 电路板空间是否存在任何主要问题?

    此致、
    Nick Z   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的反馈。 我必须将反馈制动到零件中。

    很抱歉、错误地将 ADS1298R 和 ADS1298器件混用。 我们使用的是采用64-TQFP 封装的不带"R"的 ADS1298。

    我还想澄清我的问题。

    我们不使用呼吸功能;我们只需要有一个具有8个通道的主 ECG ADS,它可以处理 RLD 和 WCT 功能,其余两个 ADS 只读取模拟信号。

    稍后、我们使用两个具有8个通道的 ADS1298解决了这一问题、这意味着16个通道完全用于模拟传感器。

    我们使用这三个 ADS1298芯片的方式如下:
    我们使用菊花链协议将它们连接在一起,并使用 Tiva TM4C1294NCPDTI3,我们读取所有链数据,然后删除无关位,然后将其发送到 PC。

    我想确认这个:

    • " ADS1298ß ADS1299ß 可以将不同的 ADS129x 器件以菊花链形式连接在一起"-如果我们在菊花链中按如下方式连接 ADS (Δ Σ ADS1299)、则不会出现任何问题?

    我们的主要关注点是:

    1、它是否会影响我们的 PCB 设计?
    2、它将如何影响 MCU 上的固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以为我们的应用建议哪些其他解决方案?

    • 我们可以将17cm x 8cm 的电路板空间用于该解决方案。
    • Tiva TM4C1294NCPDTI3已使用 RTOS 达到其极限。 将 ECG ADS 与模拟传感器 ADS-s 分开、分别读取数据、首先读取 ECG、然后再读取两个链接的 ADS-s 真的很棘手 在本例中、我们还会将两个 ADS1299连接在一起。
    • 是否需要更改处理器或其他组件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    在 PCB 设计方面、 使用2个 ADS1299 而不是2个 ADS1298不应与当前的做法发生太大的变化、但 由于寄存器映射、与 ADS1294/6/8相比、器件配置会发生一些变化。 请注意、当我说"我看到 ADS1298和 ADS1299连接在一起"时、它适用于 需要 EEG 和 ECG 的应用。  

    使用4个 ADS1294或3个 ADS1296、寄存器映射将是相同的、但添加额外的 IC 会使您失去一些额外的 PCB 空间。 布局非常重要;ECG 输入线对数字或电源线附近或下方运行的寄生噪声非常敏感。 有关建议、请参阅 ADS1294/6/8数据表中的第12节:布局。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    由于涉及的所有方面的差异性级别、我无法对它对您的 MCU 有多大的影响说太多。 在使用额外的器件对该系统进行测试之前、我必须阻止提供输入。  
    在无源器件和 ESD 保护方面、ADS1294/6/8应该都是相似的。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还决定采用以下 PCB 配置(ADS1298 <- ADS1294 <- ADS1294 <- ADS1294 <- ADS1294)。

    一个 ADS1298和四个 ADS1294。 我们将为 ADS 使用12MHz SPI 时钟、并在引脚37上使用2.048MHz 时钟。 这样、我们就可以从 ADS -s 中获得4kHz 的数据读取速率

    1、对于 ADS1294、未使用的引脚 P5和 N5 TIL P8和 N8、我应该将其接地还是连接到 VCC?

    2、当数据以菊花链形式连接时、两种类型之间的通道编号不同、是否会有任何问题?

    此致
    Robert B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    请将未使用的引脚连接到 AVDD、这将有助于避免任何寄生功耗。  

    让我仔细检查数据以进行菊花链连接、并在24小时内返回给您。

    此致、
    Nick Z   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    使用 ADS1298和4倍 ADS1294设置时、菊链式连接可能不会出现任何数据问题。  
    但是、请注意、每个 ADS1294/6/8器件后面都有一个"无关"位、因此、添加两个更多器件(4个 ADS1294代替2个 ADS1298)将在您的 ADS129x 数据输出周期中有另外两个"无关"位。

       

    请注意、数据表上有一个轻微的错误、但图67很好地证明了这一点。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 当对 PCB 和固件进行修改时、我们将返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    相关知识。 我将关闭此主题以进行内部管理、因此、如果您有更多问题、请随时发布新帖子。  
    如果我们解决了您提出的问题、请告知我们。

    此致、
    Nick Z