This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101-Q1:tSUCL 时序?

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC121S101-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1109712/dac121s101-q1-tsucl-timing

器件型号:DAC121S101-Q1

大家好、团队、

 

tSUCL 在 DAC121S101-Q1数据表中指定了最小0ns (Tmin < TA < Tmax)。 但是、以下波形是使用-10.6ns 进行测量的。 没关系吗?

目前,很难从主端满足规范。是否必须满足 tSUCL? 有什么解决方法吗?

  

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您是否能够与器件通信?  这可能会带来麻烦、但我无法肯定。 器件可能会错过通信、因为在整个温度范围内不符合此规格。

    您似乎使用相同的时钟来生成/SYNC 和 SCLK、其中/SCLK 的周期加倍。 因此、/SYNC 的下降边沿与 SCLK 的上升边沿同时开始。 相反、是否可以尝试使/sync 的宽度与其中一个 SCLK 的宽度相同? 这样、它们会为 SCLK 上升沿提供额外的时间。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    感谢你的答复。

    不幸的是、不可能使/sync 与 SCLK 的宽度相同。 您能否再检查一下 IC 设计是否可以接受? 或任何其他解决方案?

    谢谢、

    Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我与我的团队谈论了这个时序图。 我们通常不要求 SCLK 在 SCLK 的第一个下降边沿之前有一个低到高的转换、因为 SCLK 被允许为高或者低电平空闲。 在这种情况下、只要求 SYNC 在第一个 SCLK 下降边沿之前下降。 您的时间应该可以。  

    最棒的

    Katlynne Jones