This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7574:电压裕量 DAC

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7574, DAC53204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1110411/dac7574-voltage-margining-dac

器件型号:DAC7574
主题中讨论的其他器件: DAC53204

我们的原理图设计中使用了下图中的设计,而不是参考设计中提到的数据转换器部件,而是选择了 DAC7574进行设计。 当 DAC 输出通过 R3电阻器连接到 VFB 节点时,此部件是否适合为 LDO 的输出进行裕量调节。DAC 的 VDD 为3.3,LDO 的 VFB 为0.8。它们对 R3的值是否有任何限制?

参考文档:采用电压输出智能 DAC 的电压裕量调节和调节电路。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhivya、

    该器件还可用于电压裕量调节、但您必须考虑 DAC 在启动和关断期间的阻抗。  此时、DAC 的输出将具有相对较低的0V 阻抗或0V 的 ESD 二极管正向电压。  因此直流/直流输出可能高于预期、直到 DAC 初始化。  DAC53204在启动时特有一个高阻态输出模式来防止这个问题。

    谢谢、

    Paul