This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1520:ADC08D1520:1:2多路信号分离器非 DES 模式

Guru**** 2766725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1112547/adc08d1520-adc08d1520-1-2-demux-non-des-mode

器件型号:ADC08D1520

您好!

1:2多路信号分离器非 DES 模式

CLK+/-(引脚18和19)为250MHz、和  

VINI+/-(引脚11和10)和 VINQ+/-(引脚22和23)均处于激活状态。

DCLK+/-为125MHz

数据在 DI 和 DID 上接收

数据在 DQ 和 DQd 上接收。

在上述场景中,第一个采样是 Di 还是 DID? 类似的 DQ 或 DQd?

谢谢

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu、

    感谢您的查询。 测试模式表指示顺序为 QD、ID、Q、I

    谢谢