This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7718:上电复位

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1112048/dac7718-power-on-reset

器件型号:DAC7718

大家好、我来使用 DAC7718。 我与芯片通信时遇到问题。 除了 LDAC 和 RSTSEL 引脚、我已经按照启动序列进行操作。 数据表中给出的值是、它们必须拉高。 我之所以将它们直接拉低、是因为我要使用异步模式、并假设 LDAC 在上电时设置为低电平、并且 RSTSEL 也直接连接为低电平、因为我要使用直格式的二进制格式。 这会带来问题吗? 因为芯片什么都不做、所以我通过逻辑分析仪检查了 SPI 总线、一切都很好、但 DAC 不想响应。

祝你一切顺利

Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    为了仔细检查、您将 RSTSEL 设置为低电平、但 RST 引脚上的电压是多少? 将 LDAC 和 RSTSEL 接至低电平不应出现问题。 您是在设置  

    您能否共享原理图以便我验证电源和基准、并共享 SPI 写入序列的屏幕截图以便我验证时序?   WAKEUP、CLR、 USB/BTC 引脚上的电压是多少?  

    您能告诉我您要向寄存器写入哪些设置来启动 DAC 吗?

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    感谢您的帮助。 我解决了所有问题、芯片工作正常。