This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34H84:输出波形不稳定

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC34H84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1106177/dac34h84-the-output-waveform-is-unstable

器件型号:DAC34H84

大家好、

我们的一位客户提出的问题:

客户提供的 DACCLK 和 DATACLK 均为100M、时钟上升 沿采集 A 通道的值为0、时钟下降沿 采集 B 通道的值为 DDS 产生的正弦波。

寄存器配置:

地址  值

02 0x7082

00 0xF09C、

01 0x140E、

18 0x2000、

1E 0x8888、

1F 0x1142、

二进制补码、内插因子为1。  

A 通道输出为0、B 通道输出为:

已验证寄存器是否被正确读取和写入。 但 如图所示, 它可以输出产生5M 频率点的正弦波,但它的噪声会增加一点,问题是什么?  客户 猜测 DAC_CLK 存在相位问题、导致生成不稳定的波形。   您能否 提出一些故障排除建议

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    客户可以通过数据模式检查器运行、以查看是否可以实现最佳设置/保持时间

    它们还可以调整数据延迟和时钟延迟、以帮助设置/保持时间。

    可以简化寄存器设置。 可能需要查看更多的寄存器。 请客户查看配置示例和启动顺序、以详细查看配置:

    (笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    使用数据模式校验器时、配置4的值变为 FFFF、CONFIG5变为00F8、但用于读取 CONFIG37-44的值与默认值(7A7A、B6B6等)相同。 这是否表示设置/保持时间有问题? 应处理哪些具体领域?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    数据表的部分突出显示了所有指令(此 E2E 主题中也突出显示了这些指令)。 请要求客户按照数据表中所述调整寄存器设置中的数据通信延迟、以查看误差是否有所改善。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    客户表示已经试过、但没有改进。  是否有其他故障排除方法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉推送、这里有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、您能提供更详细的调整程序吗? 以确认客户已正确调整  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我建议客户使用 DAC34H84 GUI 中现有的已知良好配置。 它们可能是指 DAC34H84 GUI 目录中的以下配置:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DAC348x\EVM Configuration File Released\DAC34H84

    www.ti.com/.../slac483