This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:ADS131M06 REFIN 输出驱动能力

Guru**** 2680525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1112422/ads131m06-ads131m06-refin-output-drive-ability

器件型号:ADS131M06

大家好、

  您能否帮助确认我们的器件是否支持 REFIN 为 输出侧1.2V 应用供电?

  如果是、驱动能力是多少? 以及应用的任何注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuang、您好!

    感谢您的发帖。

    内部基准的电流驱动能力仅限于几百微安。 我们不提供规格、因为除了去耦电容器外、我们不打算直接由任何外部电路加载此基准。 如果外部电路使用1.2V 基准、我建议将电流限制为100uA。 如果需要更多电流、建议将此1.2V 基准电压连接到高阻抗缓冲器。

    此致、

    Ryan