This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADC 输入滤波器阻抗

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1112231/ads1220-adc-input-filter-impedance

器件型号:ADS1220

大家好、团队、

在数据表中、建议 RF 电阻器不要高于1K。

如果我可以接受:

  • 由于输入电流流经射频而导致动态降低
  • 由于射频不匹配而导致的差分误差增加

我假设我可以使用高于1Kohm 的射频

  • 我的 shell 用作"不执行"的限制是什么?

目前的计划是测试5-10K 欧姆。

  • 通过接受这些限制、这是否对 ADC1220有效?

我也会对稳定时间/采样频率进行一些限制。

  • 是否可以通过使用更高的电阻器来保证 ADC 的输入电流?

计划使用具有比例式配置的 PT1000。

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落时分、您好!

    我建议查看 《RTD 测量基本指南 》以及新 的 RTD 计算 器、作为有用的参考材料。  对于 ADS1220输入电流、主要有两个注意事项。  一种是器件在整个温度范围内的泄漏电流、另一种是输入偏置电流。  AIN3上的泄漏最大。  禁用并旁路 PGA 时、输入偏置电流最大。  我建议查看 ADS1220数据表第12页上的输入电流图。  最后、可能会发生的是输入滤波电阻器上的压降、这将被视为测量误差。

    1k 的值主要是基于最高泄漏电流和 PGA 禁用情况的建议。  滤波器电阻越高、您应该能够看到可接受的结果。  如果可能、我建议保持低于10k 的电压。  如果您有3线 RTD、并使用 AIN2和 AIN3提供激励电流、这将是最佳情况 、因为泄漏不会对测量产生很大影响。

    从图中可以看到、输入电流不是静态的、可能会随施加的电压和温度而变化。  此外、正如您提到的、必须 考虑模拟稳定时间行为。  这还包括基准滤波器和来自 RTD 的模拟输入。

    此致、

    Bob B