This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3662:在自己的电路板上

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1111755/adc3662-on-a-own-board

器件型号:ADC3662

尊敬的先生或女士:

对于一个研究项目、我尝试创建一个 AD 转换器卡来读取雷达传感器。

我已选择 ADC3662作为转换器。 此外、我还购买了 ADC 3662 EVM 以最终测试和比较功能。 与 ADC 3662 EVM 一样、我的 ADC 板也要通过 Samtec 插头连接到 TSW 1400 EVM。 由于电路板应尽可能小、因此它只应具有最必要的组件。 由于 ADC 3662 EVM 的电路图使用了很多组件、我不太确定我真正需要哪些组件。 我的输入信号已经是交流耦合的、我还有一个触发信号和一个时钟信号。

也许有人可以在这里帮助我。

提前感谢您


此致

Quirin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quirin、

    原理图中是否有任何您对保留/删除感到困惑的特定项目? 您将选择内部或外部时钟方法吗? 您计划如何与器件进行配置通信?

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想摆脱一切不必要的东西。 对于通信、最好使用与 EVM 相同的方法? 我将选择一种外部时钟方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quirin、

    最终由您决定什么是必需的、什么是不必要的。 例如、听起来不需要直流耦合输入、因此除非您想使用放大器来提升低功耗输入信号、否则可以移除整个放大器和特定于放大器的电源解决方案。 这还意味着、也可以移除用作路径选项的任何电阻器或电容器、这将有助于将 BOM 尺寸减小一点。 如果您向我们提供原理图、我们非常乐意告诉您是否有任何其他器件可以移除。

    谢谢、Chase