This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:与此 PDK 一起使用的电极探针

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300EVM-PDK, AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1110397/afe4300evm-pdk-electrode-probes-that-are-used-with-this-pdk

器件型号:AFE4300EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: AFE4300

您好!

我正在使用 AFE4300设计体重秤和身体成分器件、为此我购买了 AFE4300EVM-PDK 以了解其功能。

因此、我需要知道它使用了什么类型的电极。  您能引用任何电极了。

此外、我还有10个导联 ECG 电极、如果我使用其中的 LL、RL、RA 和 LA、该电极将起作用。

此外、我还需要知道如何将 LL、RL、RA 和 LA 与 AFE 连接。

是否使用湿干电极?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Md. Adil、您好!  

    刚刚回复了您的电子邮件。  

    要在此处回答问题、AFE4300没有 ECG 输入。 因此、我无法给出 ECG 导联或电极配置的建议。  

    此致、
    Nick Z  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Md. Adil、  

    我将通过电子邮件联系我们、了解更多信息。  

    此致、
    Nick Z